Dettagli dell'allarme

È possibile aprire da
Riepilogo allarmi
o
Gestore allarmi
per visualizzare informazioni dettagliate su un allarme selezionato.
Dettagli dell'allarme
Variabile di allarme
Descrizione
Stato corrente
Stato corrente di Riepilogo allarmi. Il campo Stato corrente visualizza un valore che dipende dalla logica dell'allarme.
Messaggio
Messaggio associato all'evento di allarme, visualizzato quando l'allarme è attivo. Visualizza il messaggio per lo stato di allarme più alto applicabile.
Stato
Stato visualizza una combinazione di tutte le condizioni di un allarme. Se una qualsiasi condizione dell'allarme è In allarme o Non riconosciuto, l'allarme viene visualizzato come In allarme o Non riconosciuto.
Gravità
Valore numerico mappato alla priorità assegnata alla condizione di allarme.

    1-250 (bassa)

    251-500 (media)

    501-750 (alta)

    751-1000 (urgente)

Confermato
Viene visualizzato se l'allarme è confermato.
Non confermato
Viene visualizzato se l'allarme non è confermato.
Stato di inibizione
Quando un allarme ha più stati di inibizione, nella tabella viene visualizzata l'icona dello stato di inibizione più alto. Se non viene visualizzata alcuna icona, l'allarme è di buona qualità e non è disabilitato, soppresso o sospeso.
Nome
Nome dell'oggetto allarme che ha generato l'evento di allarme.
Variabile sorgente
Variabile monitorata dall'evento.
Qualità
Visualizza le informazioni di un errore in caso di allarmi con errori.

    Buona - l'allarme non è in stato di errore

    Cattiva - l'allarme è in stato di errore: impossibile raggiungere il controller o la variabile InFaulted per IBA/TBA è impostata su vero.

Ora evento
La data e l'ora in cui si è verificato l'evento di allarme.
Ora in allarme
L'orario in cui l'allarme selezionato è entrato nello stato In allarme.
Ora non in allarme
L'orario in cui l'allarme selezionato è entrato nello stato Normale o Non in allarme
Durata sospensione
Orario predefinito per il quale la condizione di allarme selezionata viene sospesa per impedire la notifica di nuovi cambiamenti di stato. La durata della sospensione è assegnata all'allarme nel progetto
Tempo massimo sospensione
Il tempo massimo per cui l'allarme può essere sospeso.
Ora sospensione
L'orario in cui l'allarme selezionato è stato sospeso.
Ora annullamento sospensione
L'orario in cui è stata annullata la sospensione dell'allarme selezionato. Se l'allarme è attualmente sospeso, questa è l'ora in cui la sospensione dell'allarme viene interrotta automaticamente alla scadenza del periodo di sospensione.
Ora abilitazione
L'orario di abilitazione dell'allarme selezionato
Ora disabilitazione
L'orario in cui l'allarme selezionato è stato disabilitato.
Ora soppressione
L'orario in cui l'allarme selezionato è stato soppresso
Ora annullamento soppressione
L'orario in cui è stata annullata la soppressione dell'allarme selezionato.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal