Definizione dei termini chiave

All'interno della norma sono presenti sette termini chiave definiti dalla FDA
Sistema chiuso:
un ambiente in cui l'accesso al sistema è controllato da persone responsabili del contenuto dei record elettronici presenti nel sistema. In questo documento si presuppone l'utilizzo di un sistema chiuso.
Sistema aperto:
un ambiente in cui l'accesso al sistema non è controllato da persone responsabili del contenuto dei record elettronici presenti nel sistema.
Record elettronico:
qualsiasi combinazione di testo, grafica, dati, audio, immagini o altre rappresentazioni di informazioni in forma digitale, creata, modificata, gestita, archiviata, recuperata o distribuita da un sistema informatico.
Biometria:
metodo di verifica dell'identità di un individuo basato sulla misurazione delle caratteristiche fisiche o delle azioni ripetibili dell'individuo, dove tali caratteristiche e/o azioni sono uniche per tale individuo e misurabili.
Firma elettronica:
raccolta di dati informatici di qualsiasi simbolo o serie di simboli, eseguita, adottata o autorizzata da un individuo per essere l'equivalente giuridicamente vincolante della firma autografa dell'individuo. 
Firma digitale:
firma elettronica basata su metodi crittografici di autenticazione del mittente, calcolata utilizzando un insieme di regole e un insieme di parametri in modo da poter verificare l'identità del firmatario e l'integrità dei dati.
Firma autografa:
nome o marchio legale scritto di un individuo scritto a mano da tale individuo ed eseguito o adottato con l'intenzione evidente di autenticare uno scritto in forma permanente. Viene preservato l'atto di firmare con uno strumento di scrittura o di marcatura come una penna o uno stilo. Il nome o il marchio legale scritto, sebbene convenzionalmente applicato alla carta, può essere applicato anche ad altri dispositivi che acquisiscono il nome o il marchio.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal