Aggiungere un logger dei dati

Aggiungere un logger dei dati

Configurare un logger dei dati per loggare i valori delle variabili in un database.
  1. Dalla barra degli strumenti, selezionare
    Apri pagina dashboard
    .
  2. Nell'editor, selezionare
    Configura un logger dei dati
    .
  3. Selezionare
    Nuovi logger dei dati
  4. (Opzionale) In
    Nome
    , immettere il nome del logger dei dati.
  5. In
    Modalità di campionamento
    , selezionare:
    • Nessuna
      . Campionare le variabili richiamando il metodo Log.
    • Periodica
      per campionare tutte le variabili monitorate, e in
      Periodo di campionamento
      impostare l'intervallo in ore, con precisione al millisecondo, tra un campionamento e il successivo.
    • Cambiamento di valore
      per campionare tutte le variabili monitorate i cui valori sono cambiati dal campionamento precedente, e in
      Tempo di polling
      impostare l'intervallo in ore, con precisione al millisecondo, tra un campionamento e il successivo.
      IMPORTANTE: L'impostazione del
      Tempo di polling
      su un valore pari o inferiore a 100 millisecondi può rendere irregolare l'intervallo di polling.
    SUGGERIMENTO:
    Quando si utilizza un logger dei dati con il tempo di campionamento impostato su
    Cambiamento di valore
    e si configura il
    Tempo di polling
    , il tag viene monitorato alla frequenza specificata. Se il valore cambia tra due letture, viene aggiunto un nuovo record al database.
    Quando uno dei tag interrogati dal logger dei dati viene utilizzato anche su altri controlli, ad esempio nell'interfaccia utente, il
    Tempo di polling
    dipende dalla proprietà Tempo di polling per variabili dinamiche di PresentationEngine. Se sono presenti più tempi di polling, viene utilizzato il tempo di polling più veloce.
  6. Selezionare
    Avanti
    .
    Viene visualizzato il messaggio
    Logger dei dati
    name
    creato correttamente
    .
  7. Selezionare
    Avanti
    .
  8. Se non esiste nessun database per il logger, creare un database:
    SUGGERIMENTO: È anche possibile fare clic con il pulsante destro del mouse su un database esistente e selezionare
    Duplica
    . La duplicazione di un database è utile se si desidera creare un database in base a un database esistente.
    1. Selezionare
      Nuovo database
      e compilare:
      • Nome
        . Un nome per il database.
      • Tipo
        . Selezionare
        Interno
        o
        Connessione ODBC
        .
    2. Selezionare
      Avanti
      .
    3. Impostare le proprietà del database.
    4. Selezionare
      Avanti
      .
  9. Selezionare il database in cui archiviare i dati del logger e selezionare
    Avanti
    .
  10. Selezionare le variabili da loggare e selezionare
    Avanti
    .
    SUGGERIMENTO: È possibile individuare le variabili utilizzando il campo di ricerca.
  11. Selezionare
    Esci
    .
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal