Convertitore di unità ingegneristica
Utilizzare il convertitore di unità ingegneristica per convertire i valori dei dati grezzi in valori in scala in base a un intervallo di valori personalizzabili.
SUGGERIMENTO:
Ad esempio, il convertitore di unità ingegneristica può trasformare i valori da 0 a 65,535 forniti da un sensore di temperatura nei valori corrispondenti in una scala da -20 a +70. L'input di un convertitore di unità ingegneristica è generalmente un collegamento dinamico a un tag importato.
Proprietà
Proprietà | Descrizione |
---|---|
Minimo originale | Valore minimo dei dati raw. |
Massimo originale | Valore massimo dei dati raw. |
Minimo scalato | Valore convertito minimo. |
Massimo scalato | Valore convertito massimo. |
Modalità | La direzione del collegamento dinamico:
|
IMPORTANTE:
Il convertitore non funziona se non si specificano i valori nelle proprietà
Minimo originale
e Massimo originale
e non è presente nessun collegamento dinamico per la variabile di input.Se... | Allora... |
---|---|
Le proprietà Minimo originale e Massimo originale non sono impostate. | Il convertitore presuppone che esista una variabile analogica impostata in input tramite un collegamento dinamico. Minimo originale e Massimo originale assumono rispettivamente il valore di Limite basso e Limite alto della variabile analogica di input. |
Le proprietà Minimo originale e Massimo originale sono impostate. | Il convertitore considera le proprietà Minimo originale e Massimo originale e ignora qualsiasi Limite basso e Limite alto della variabile analogica di input. |
È impostata solo la proprietà Minimo originale o Massimo originale . | Il convertitore presuppone che sia presente una variabile analogica di input impostata tramite un collegamento dinamico e ignora le proprietà Minimo originale e Massimo originale . Minimo originale e Massimo originale assumono rispettivamente il valore di Limite basso e Limite alto della variabile analogica di input. |
Sorgente
Una variabile che contiene il dato grezzo da convertire.
Output
Un valore scalato secondo la conversione lineare impostata.
Esempio

engineering unit
engineering unit converter
Fornire un feedback