LogicObject.SetAlias(string, IUANode)

Imposta il valore di un alias o il nodo puntato dall'alias.
void SetAlias(string
aliasName
, IUANode
pointedNode
);

Argomenti

aliasName
(string)
Il
BrowseName
dell'alias da impostare.
pointedNode
(IUANode)
Un
Node
a cui deve puntare l'alias.

Esempio

L'esempio seguente mostra l'alias
MotorInstance
che punta al nodo
Motor1
.
var myMotorInstance = Project.Current.FindObject("Motor1"); LogicObject.SetAlias("MotorInstance"), myMotorInstance);
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal