Aggiungere un Subscriber MQTT

Configurare un Subscriber MQTT in modo da sottoscrivere messaggi al Broker MQTT su un topic definito. Se un client si sottoscrive a un topic, riceverà tutti i messaggi inoltrati dal broker per quel topic.
SUGGERIMENTO: Il subscriber può ricevere variabili da altri client
FactoryTalk®Optix
e da altri client che utilizzano il formato supportato.
  1. In Vista progetto, fare clic con il pulsante destro del mouse su
    Client MQTT
    , quindi selezionare
    Nuovo
    Subscriber MQTT
    .
  2. In passare a
    Sottoscrizioni
    Sottoscrizione1
    e configurare quanto segue:
    Sottoscrizioni
    Sottoscrizione JSON predefinita
    : il formato del payload previsto è JSON predefinito. È necessario definire una cartella con variabili che il Subscriber modificherà con i valori del payload.
    Sottoscrizione in testo in chiaro
    : il formato del payload previsto è Testo in chiaro. È necessario definire una
    Variabile da scrivere
    e aggiungervi un collegamento dinamico a una variabile che il Sottoscrittore modificherà con il valore del payload.
    Topic
    Singolo topic su un Broker a cui sottoscrivere.
    QoS
    Qualità del servizio (QoS) MQTT, definisce la garanzia di consegna per un messaggio specifico (0, 1, 2).
    0
    : al massimo una volta (è possibile la perdita dei messaggi).
    1
    : almeno una volta (garantisce la consegna dei messaggi con possibili messaggi duplicati).
    2
    : esattamente una volta (garantisce il recapito dei messaggi senza duplicazione).
Nella cartella
MQTT
della
Vista progetto
viene visualizzato l'oggetto
Subscriber MQTT
configurato.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal