Lingua visualizzata a runtime

La lingua visualizzata a runtime dipende da diverse circostanze.
  • Impostazioni locali dell'utente. La lingua visualizzata a runtime è la lingua delle impostazioni locali dell'utente. Se un termine viene tradotto in una lingua diversa dalla lingua delle impostazioni locali dell'utente, il sistema cerca lingue in ordine di preferenza. Vedere Configurare le impostazioni locali di sessione e di fallback.
  • Presentation engine. Il presentation engine gestisce l'interfaccia utente in base all'utente connesso. Configurare l'utente nel presentation engine prima della fase di progettazione o a runtime. Vedere Presentation engine.
  • Sessione. La lingua predefinita di una nuova sessione è la lingua delle impostazioni locali dell'utente. È possibile modificare la lingua delle impostazioni locali di una sessione indipendentemente dalla lingua delle impostazioni locali dell'utente. Vedere Impostare le opzioni.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal