Variabili
Una variabile è un elemento che rappresenta una figura o una caratteristica di un oggetto e specifica il valore di tale caratteristica.
Panoramica
Ogni variabile:
- Contiene un attributo Tipo Dato
- Può essere strutturata per contenere altre variabili
- Contiene attributi descrittivi
- Non può contenere oggetti
SUGGERIMENTO:
Non è possibile rimuovere proprietà dagli oggetti predefiniti. Ad esempio, non è possibile rimuovere la proprietà
Testo
dall'oggetto Etichetta
.Valori delle variabili
È possibile impostare il valore di una variabile specificando:
- Un valore fisso
- Un valore ereditato dalla definizione del tipo di variabile o del tipo di oggetto
- Un collegamento dinamico che imposta il valore di una variabile in base al valore di un'altra variabileSUGGERIMENTO: Per utilizzare e visualizzare valori da un dispositivo di campo o da un controller, è necessario importare i tag e le variabili nel progetto e sincronizzarli. Le variabili importate da un dispositivo di campo o da un controller sono contrassegnate con il tipo di protocollo di comunicazione utilizzato per trasferire il valore. Per ulteriori informazioni, vedere Driver di comunicazione.
Esempi di variabili
Ad esempio, una variabile può rappresentare:
- La velocità di un oggetto fisico
- La variabileSpeedcon un valore numerico (Int32) definisce la velocità dell'oggetto Motor.
- Una caratteristica di stile di un oggetto grafico
- La variabileColore testodefinisce il colore dell'oggetto Etichetta.
- Varie proprietà degli oggetti
- Un collegamento dinamico all'oggettoDatabaseInterno1definisce il valore della variabile Archivio.
Fornire un feedback