Aggiungere la NetLogic Zip Unzip
La NetLogic Zip Unzip consente di comprimere e decomprimere file e cartelle.
Prerequisiti
Impostare l'editor di codice esterno predefinito. Vedere Impostare l'editor di codice predefinito.
- Per aggiungere la NetLogic Zip Unzip
- Dalla barra degli strumenti, selezionare.Librerie
- InLibrerie, dall'elenco superiore, selezionareScripts.
- Dall'elencoComponentitrascinareZip UnzipsuMainWindow (type)nellaVista progetto.
- SelezionareChiudi.
- Aggiungere il pacchetto NuGet Gallery | SharpZipLib.
La NetLogic Zip Unzip viene aggiunta al progetto. La NetLogic espone i metodi
CreateZipArchive
e UnzipArchive
. Per riferimento, vedere NetLogic Zip Unzip.Fornire un feedback