ResourceURI.FromAbsoluteFilePath(path)

ResourceURI.FromAbsoluteFilePath(path)

Restituisce un oggetto C# del tipo
ResourceURI
, con l'
URIType
di
AbsoluteFilePath
che contiene un percorso assoluto a un file.
static ResourceUri FromAbsoluteFilePath(string
path
);

Argomenti

path
(string)
Un percorso assoluto di un file.

Restituisce

ResourceURI
Un oggetto C# che contiene il percorso indicato nell'argomento.

Esempio

Nel seguente esempio viene mostrata un'API che restituisce un oggetto C#
applicationRelativeResourceURI
del tipo
ResourceURI
contenente il percorso relativo
C:\Users\Username\Desktop\Text1.txt
.
var applicationRelativeResourceUri = ResourceUri.FromAbsolutePath("C:\Users\Username\Desktop\Text1.txt");
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal