Creare un database Influx remoto

SUGGERIMENTO: Il database Influx remoto non supporta il cloud InfluxDB.
  1. In
    Vista progetto
    , fare clic con il pulsante destro del mouse su
    DataStores
    e selezionare
    Database InfluxDB remoto
    .
  2. In
    Proprietà
    completare:
    • Proprietà
      :
      • Server
        . Indirizzo IP o nome host del server database.
      • Porta TCP
        . Porta TCP del server database.
        SUGGERIMENTO: Il valore predefinito per i server InfluxDB è in genere 8086.
      • Organizzazione
        . L'organizzazione deve corrispondere a quella specificata nel server database.
      • Bucket
        . Il bucket deve corrispondere a quello specificato nel server database.
      • Token
        . Il token deve corrispondere a quello specificato per il recupero dei dati dal server database.
      • Utilizzo di SSL
        . Per una connessione dati sicura, impostare su
        Vero
        .
      • Certificato server
        . Il Certificato server deve corrispondere a quello specificato nel server database per la connessione SSL protetta.
    • Memorizzazione e inoltro
      :
      SUGGERIMENTO: Memorizzazione e inoltro memorizza i dati in caso di perdita temporanea della connessione allo storage.
      Memorizzazione e inoltro è disponibile solo per i database Influx esterni. Vedere Memorizzazione e inoltro.
      • Memorizzazione e inoltro abilitati
        . Abilita o disabilita Memorizzazione e inoltro.
      • Dimensione massima buffer di memorizzazione e inoltro
        . Numero massimo di elementi nel buffer, impostabile da 1 a 100.000. Un elemento è una voce (riga) in una tabella di database.
      • Sovrascrittura buffer di memorizzazione e inoltro
        . Se impostato su
        Vero
        , sovrascrive le voci meno recenti con i nuovi dati quando viene raggiunto il limite di buffer. Se impostato su
        Falso
        , i nuovi dati vengono ignorati quando viene raggiunto il limite di buffer.
        SUGGERIMENTO: Sono disponibili le seguenti proprietà diagnostiche di sola lettura:

          Utilizzo buffer di memorizzazione e inoltro
          . Visualizza il numero di elementi attualmente nel buffer.

          Sovraccarico buffer di memorizzazione e inoltro
          . Falso: indica che i dati attualmente in arrivo vengono gestiti. Vero: indica che il buffer è pieno e che i dati attualmente in arrivo vengono ignorati.

    SUGGERIMENTO:
    Il datastore InfluxDB dispone della proprietà aggiuntiva per ogni tabella creata per assegnare i tag InfluxDB al set di dati. I tag InfluxDB vengono utilizzati dal database Influx per identificare ed etichettare i punti dati per ulteriori analisi. È anche il modo per loggare i punti dati con lo stesso timestamp nello stesso bucket e nella stessa misurazione ed evitare la perdita di dati.
    Ad esempio: Senza tag definiti, quando molti eventi vengono attivati contemporaneamente (con lo stesso timestamp), InfluxDB li sovrascrive e solo un record viene loggato nel database. Per evitare questo problema, è possibile associare la proprietà a una proprietà univoca di un evento loggato (ad esempio, ). In questo modo il server InfluxDB viene costretto a registrare tutti i punti dati con lo stesso timestamp. È possibile utilizzare la proprietà per aggiungere qualsiasi variabile come etichetta per i punti dati, per la gestione e l'analisi dei dati memorizzati sul server.
(Opzionale) Configurare la struttura del database. Vedere Configurare una tabella di database.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal