- Empezar
- Crear proyectos
- OPC UA
- Objetos gráficos
- Objetos gráficos predefinidos
- Sesiones y configuraciones regionales
- Referencias de objetos y variables
- Extensión de proyectos
- NetLogic
- Referencia de API de C#
- Tutoriales
- Tutorial de alarmas
- Tutorial de vínculos dinámicos
- Tutorial sobe objetos gráficos
- Tutorial del registrador
- Tutorial de NetLogic
- Tutorial de OPC UA
Extraer los cambios que otros usuarios realicen desde el repositorio remoto
Extraiga los cambios para ver actualizaciones y cualquier conflicto entre el repositorio remoto y su proyecto local. Utilice la vista previa de extracción para aceptar actualizaciones y resolver conflictos.
Cuando se realizan cambios para extraer del repositorio remoto, el mensaje "Los cambios remotos están disponibles para la extracción" aparece en la barra de estado y el icono
indica que hay una confirmación lista para extraer.
Extraer desde remoto
muestra un número azul con el número de confirmaciones que se van a extraer. Por ejemplo, Extraer desde remoto
- En el proyecto abierto, seleccione. Los conflictos y los cambios entre el proyecto local y el proyecto en el repositorio remoto aparecen resaltados en laExtraer desde remotoVista previa de extracción.CONSEJO: Puede producirse un conflicto si cambia el valor de una propiedad tanto del proyecto remoto como del proyecto local. También se podría producir un conflicto si se quita un objeto en una versión del proyecto y se modifica el mismo objeto en el repositorio remoto. Los conflictos resaltados muestran valores modificados y objetos quitados que están tachados. El número de conflictos aparece en la barra de estado.
- (Opcional) En la parte superior de laVista previa de extracción, seleccione el contenido que se va a ver:
- Todo. Todo el contenido del proyecto tanto en los proyectos locales como en los remotos.
- Actualizaciones. Solo los cambios realizados en los proyectos locales y remotos.
- Conflictos. Solo conflictos entre los proyectos locales y remotos.
- Expanda un conflicto resaltado para mostrar los valores en conflicto.
- (Opcional) En la parte superior de la vista previa, seleccionepara desplazarse y expandir el siguiente conflicto opara ir al conflicto anterior.CONSEJO: Un icono en una fila enVista previa de extracciónindica que:
- Existe un conflicto entre el proyecto local y remoto.
- Se ha resuelto un conflicto al seleccionar el cambio local o remoto en la fila.
- Existe un cambio en el proyecto local o remoto.
- Se ha agregado un objeto.
- Se ha quitado un objeto.
- En cada fila resaltada, seleccione la versión de contenido que desee conservar:
- Cambio local individual. En una fila resaltada, seleccione el cambio locala la izquierda.Historial local
- Cambio remoto individual. En una fila resaltada, seleccione el cambio remotoa la derecha.Historial remoto
- Todos los cambios locales. En la parte superior de la vista previa, seleccioneIncorporar todos los cambios locales.
- Todos los cambios remotos. En la parte superior de la vista previa, seleccioneIncorporar todos los cambios remotos.
- SeleccioneAceptarpara aceptar los cambios seleccionados o seleccioneCancelarpara rechazar todos los conflictos del proyecto remoto y conservar los valores del proyecto local.
El proyecto se abre y aparece el mensaje "El proyecto está sincronizado" en la barra de estado.
actualización
extracción
Entregue su opinión