Aplicación FactoryTalk Optix
Desarrolle y compile
Aplicaciones FactoryTalk Optix
en FactoryTalk Optix Studio
. Las aplicaciones compiladas se pueden implementar en Windows®
o en sistemas cliente de Linux.Estructura de aplicación
Cada
Aplicación FactoryTalk Optix
compilado contiene estos archivos y carpetas:- Archivo ejecutable que inicia la aplicación:(Windows) ArchivoFTOptixRuntime.exe.(Linux) ArchivoFTOptixRuntime.
- CarpetasBindings,CoreyModules. Contienen archivos binarios de tiempo de ejecución.
- Registros de tiempo de ejecución de la aplicación:(Windows) CarpetaLog.(Linux) Carpeta./opt/Rockwell_Automation/FactoryTalk_Optix/ApplicationUpdateService/Log
- CarpetaProjects. Contiene una carpeta para cada proyecto compilado (aplicación). Cada carpeta de proyecto contiene:
- CarpetaApplicationFiles. Contiene archivos generados en tiempo de ejecución, como bases de datos incrustadas y bases de datos para las funciones de retentividad y archivos temporales.
- CarpetaProjectFiles. Contiene todos los archivos en uso del proyecto, incluidas imágenes, fuentes y documentos, así como las siguientes subcarpetas:
- CarpetaNetSolution. Contiene los ensamblajes de .NET obtenidos de NetLogics C#.
- CarpetaPKI. Contiene certificados privados, públicos y rechazados de la autenticación OPC UA.
- Archivo de proyecto.optix.
- Archivos auxiliares, incluido el archivo de configuraciónFTOptixRuntime.xml.
Entregue su opinión