Configuración de tiempo de espera de inactividad
Configure un tiempo de espera cuando haya una falta de actividad del usuario en la
FactoryTalk Optix
. Un tiempo de espera puede activar cualquier evento personalizado.
CONSEJO:
Para configurar un tiempo de espera, la aplicación debe tener objetos gráficos interactivos. En tiempo de ejecución, la inactividad incluye la falta de movimientos de cursor, acciones de teclado e interacciones con los usuarios. Puede configurar un tiempo de espera de inactividad de una página específica o de toda la sesión.
Entregue su opinión