Sesiones y configuraciones regionales

Una sesión es un contexto en tiempo de ejecución en el que un usuario ejecuta operaciones de lectura o escritura en función de sus permisos.
La sesión muestra información, como los grupos a los que pertenece el usuario y las configuraciones regionales. Esta información puede usarse para crear interfaces dinámicas basadas en los permisos del usuario, la configuración o la propiedad personalizada del usuario.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal