Variadores de comunicación

Utilice variadores de comunicación para establecer conexiones con los controladores e importar etiquetas. Utilice las etiquetas del controlador para diseñar la lógica de aplicación.

Objetos del variador de comunicación

Cada variador de comunicación consta de la siguiente jerarquía de objetos:
  • Variador de comunicación
    . Representa un protocolo de comunicación. Puede contener varios objetos de
    Estación de comunicación
    . Consulte Configurar un variador de comunicación.
    • Estación de comunicación
      . Representa un controlador físico.
      • Etiquetas
        . Contiene etiquetas importadas del controlador. Las etiquetas pueden contener carpetas y otras etiquetas. Ver: Sincronizar etiquetas importadasy Organizar etiquetas importadas.
        CONSEJO:
        Las etiquetas importadas crean las variable de etiqueta correspondientes en el proyecto. Los valores, los tipos de datos (incluida la estructura interna de los tipos de datos) y los metadatos de las variables de etiqueta se mantienen sincronizados con los valores de etiqueta del controlador en tiempo de ejecución, tanto en modo de lectura como en modo de escritura. Si el tipo de datos de la etiqueta del controlador no coincide con un tipo de datos OPC UA, FactoryTalk Optix utiliza el tipo de datos OPC UA más relevante.
        Para importar etiquetas ACD, instale una versión válida de FactoryTalk Logix Designer. Se importan módulos adicionales de ACD. Los módulos adicionales de las etiquetas l5x no se importan.
      • Tipos
        . Contiene tipos importados del controlador. Consulte Crear una instancia de un tipo de etiqueta.
      • TagImporter
        . Le permite importar etiquetas desde controladores en el modo en línea o fuera de línea.
        CONSEJO: Utilice el modo fuera de línea para importar un archivo con etiquetas exportadas del controlador. Utilice el modo en línea para establecer una conexión con el controlador en la red e importar etiquetas del controlador. Consulte Información general acerca de los variadores de comunicación.

Comunicación en tiempo de ejecución

Conserva los valores y los tipos de datos de las etiquetas importadas sincronizadas con el controlador. Las etiquetas se sincronizan en intervalos regulares en función del valor de
Tiempo de sondeo de variables dinámicas
de los motores de presentación. Para obtener más información, consulte Establecer el tiempo de sondeo de variables dinámicas para los controladores.
Para optimizar las operaciones de lectura/escritura,
FactoryTalk Optix Studio
sincroniza las etiquetas mostradas o escritas a través de los objetos gráficos activos. Para ahorrar ancho de banda, los valores de las etiquetas del controlador se actualizan en tiempo de ejecución solo cuando
Aplicaciones FactoryTalk Optix
muestra los valores de las etiquetas. Para obtener más información sobre los estados de operación de lectura/escritura, consulte Códigos de operación de lectura/escritura.
Para mostrar el estado de conexión del controlador en tiempo de ejecución, consulte Agregar un widget de estado de conexión de la estación.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal