Configurar un variador de comunicación
Configure un variador de comunicación para importar etiquetas en el modo en línea o fuera de línea.
Requisitos previos
- Infórmese sobre cualquier consideración específica relacionada con su controlador. Consulte Información general acerca de los variadores de comunicación.
- Si importa etiquetas fuera de línea, exporte las etiquetas de un controlador compatible a un archivo. Consulte la asistencia al usuario del controlador.
- Para configurar un variador de comunicación
- En la barra de herramientas, seleccione.Abrir página de panel
- SeleccioneConfigurar comunicaciones a dispositivos.
- SeleccioneNueva estación.
- Seleccione un tipo de estación.
- (Opcional) Edite el nombre de la estación.
- SeleccioneSiguiente.
- Rellene las propiedades y seleccioneSiguiente.
- SeleccioneSiguiente.
- Configure la importación de etiquetas de la estación:CONSEJO:Es posible que algunos variadores de comunicación no admitan la importación de etiquetas de controladores en modo en línea, en modo fuera de línea o en los dos modos.Para importar etiquetas, debe haber iniciado sesión en FactoryTalk Network.
- Para importa etiquetas en el modo en línea, establezca la opción de alternar enEn línea.
- Para importar etiquetas en el modo fuera de línea, establezca la opción de alternar enFuera de líneay, enRuta de archivo, proporcione una ruta al archivo con etiquetas de controlador exportadas.
CONSEJO: Para seleccionar el objeto de estación en laVista del proyecto, seleccioneSeleccionar en la vista de propiedades.CONSEJO: Si importa etiquetas de FactoryTalk Design Studio fuera de línea, las etiquetas con ámbito de rutina se importan y se hace referencia a ellas en la aplicación FactoryTalk Optix. Sin embargo, si posteriormente implementa el proyecto de FactoryTalk Design Studio a través de Logix Designer, las etiquetas con ámbito de rutina no se implementarán ni se descargarán en el controlador, ya que Logix Designer no admite etiquetas con ámbito de rutina. Por tanto, si implementa esa aplicación FactoryTalk Optix en un dispositivo de tiempo de ejecución y conecta la aplicación al controlador, las referencias de etiquetas con ámbito de rutina mostrarán un error en tiempo de ejecución porque las etiquetas no se descargaron en el controlador. - Seleccione las etiquetas de interés y elijaSiguiente.
- (Opcional) Para configurar otro variador de comunicación, seleccioneConfigurar otro dispositivoy repita el procedimiento.
- SeleccioneSalir.
En la
Vista del proyecto
, se agregan las variables correspondientes a las etiquetas seleccionadas.Si ha importado tipos de etiquetas, cree instancias a partir de los tipos de etiquetas importados. Consulte Crear una instancia de un tipo de etiqueta.
communication
communication driver
Entregue su opinión