Agregar un rol

Los roles determinan las responsabilidades de los usuarios de un sistema. Por ejemplo, un sistema puede tener roles de ingeniería y de supervisión.
  1. En la barra de herramientas principal, seleccione
    Abrir página de panel
    y, a continuación, seleccione
    Administrar usuarios y grupos
    .
  2. En la página del panel de control, en
    Roles
    , seleccione
    Agregar
    .
  3. En
    Agregar rol
    , en
    Nombre
    , escriba el nombre del rol.
  4. (Opcional) Si se crean usuarios, en
    Asignar usuarios al rol
    , seleccione los usuarios que desea asignar al rol.
  5. (Opcional) Si se crean grupos, en
    Asignar grupos al rol
    , seleccione los grupos que desea asignar al rol.
  6. Seleccione
    Agregar
    .
    CONSEJO: Para crear roles en la
    Vista del proyecto
    , en
    Seguridad
    , haga clic con el botón derecho en
    Roles
    y, a continuación, seleccione
    Nuevo
    rol
    .
El nuevo rol aparece en la página del panel de control y en la
Vista del proyecto
.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal