Roles

Los roles identifican las responsabilidades de los usuarios y los grupos. Los roles normalmente crean perfiles de seguridad.
CONSEJO: Defina un conjunto de roles para usuarios y grupos que tienen diferentes responsabilidades. Por ejemplo, cree un rol de administrador, un rol de operador y un rol de invitado y, a continuación, asigne usuarios y grupos al rol correspondiente. Puede mostrar u ocultar pantallas y objetos gráficos para roles específicos en tiempo de ejecución. Consulte Configurar la seguridad del contenido en tiempo de ejecución.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal