Eliminar un rol
Elimine un rol para quitarlo y para que los usuarios asignados ya no sean miembros del grupo.
Elimine un rol de la página del panel de control o de la
Vista del proyecto
.- En la barra de herramientas principal, seleccioney, a continuación, seleccioneAbrir página de panelAdministrar usuarios y grupos.
- En la página del panel de control, enRoles, seleccione los roles que desea eliminar.
- SeleccioneEliminar.CONSEJO: También puede hacer clic con el botón derecho en el rol que desea eliminar en la página del panel de control o enVista del proyectoy, a continuación, seleccionarEliminar.
Entregue su opinión