Asignar un rol a un usuario o un grupo

Asigne roles a usuarios y grupos para crear una jerarquía de roles con derechos y privilegios asignados.
  1. En la barra de herramientas principal, seleccione
    Abrir página de panel
    y, a continuación, elija
    Administrar usuarios y grupos
    .
  2. En la página del panel, realice una de las siguientes acciones:
    • En
      Roles
      , arrastre un grupo a un usuario en
      Usuarios
      o a un grupo en
      Grupos
      . También puede arrastrar un usuario o un grupo a un rol. Mantenga pulsada las teclas
      Mayús
      o
      Ctrl
      para seleccionar y arrastrar selecciones consecutivas o múltiples.
    • Seleccione uno o varios roles, seleccione
      Asignar
      a usuarios o grupos
      , seleccione los usuarios o los grupos y después seleccione
      Aplicar
      .
    CONSEJO: Group assigned aparece junto a un grupo o rol que ya está asignado a un rol. Puede agregar el rol a un usuario o un grupo desde
    Vista del proyecto
    arrastrando el rol hasta el usuario o el grupo en la
    Vista del proyecto
    .
El rol aparece asignado al usuario o grupo en la página del panel de control.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal