Eliminar un nodo

Eliminar un nodo

Elimine un nodo para quitarlo del proyecto. Al eliminar un nodo, se eliminan todas las referencias a otros nodos. Si el nodo eliminado hace referencia a otros nodos, se le pedirá que quite todas las referencias a otros nodos.
  1. En
    Vista del proyecto
    , seleccione el nodo.
  2. En la barra de herramientas de la vista, seleccione
    Eliminar
    .
  3. Si el nodo hace referencia a otros nodos, aparecerá una lista de los nodos a los que se hace referencia. Seleccione
    Eliminar
    para confirmar la eliminación.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal