Desarrollar una solución para importar traducciones
Utilice la comunicación OPC UA para importar traducciones de otro proyecto.
Ejemplo de aplicación: cliente, formulario inicio de sesión

Ejemplo de aplicación: cliente, usuario italiano con sesión iniciada

Ejemplo de aplicación: cliente, usuario americano con sesión iniciada

OBSERVACIÓN:
Descargar un proyecto de muestra:
ImportTranslations.zipRequisitos previos
- Cree un nuevo servidor. Consulte Crear un proyecto.
- Crear un nuevo cliente. Consulte Crear un proyecto.
CONSEJO:
El proyecto cliente importa datos del proyecto servidor.
- Para desarrollar el proyecto del servidor
- Organice los elementos de la interfaz.
- Guarde el proyecto.
- Para desarrollar el proyecto del cliente
- Organice los elementos de la interfaz.
- Guarde el proyecto.
Ejemplo de diseño de aplicación

Seleccione
para ejecutar los proyectos de servidor y cliente mediante el emulador de cliente para probar su proyecto. Para ejecutar los proyectos en un cliente remoto, consulte Agregar un dispositivo de destino.
En ejecución
Entregue su opinión