Barra de herramientas principal

La barra de herramientas principal de la parte superior de
FactoryTalk Optix Studio
incluye los botones que utilizan todas las vistas del software.
Botones de la barra de herramientas principal
Elemento
Descripción
Función
Proyecto
Abre la página Inicio. La página Inicio permite crear, abrir o cerrar un proyecto.
Guardar
Guarda el proyecto. Seleccione una opción de la lista para:
  • Guardar el proyecto con un nombre y una ubicación diferentes y aplicar control de versiones
  • Guardar y validar los cambios del proyecto en el repositorio remoto.
  • Exportar la aplicación a una carpeta o unidad USB o exportar el proyecto a un archivo.
Guardar y confirmar
Guarde los cambios y confirme los cambios para hacer una copia de seguridad en el repositorio local.
Insertar en remoto
Inserta los cambios guardados y confirmados en el repositorio remoto para que los usuarios vean los últimos cambios realizados en el proyecto.
Extraer desde remoto
Quita los últimos cambios del repositorio remoto para ver los últimos cambios que otros usuarios han realizado.
Ver historial
Muestra el historial de cambios realizados en el proyecto. Puede restaurar cualquier confirmación para volver a una versión anterior del proyecto.
Deshacer
Cancela la última operación.
Rehacer
Repite la última operación.
Buscar en proyecto
Busque nombres o valores de objetos específicos en un proyecto para buscar objetos rápidamente.
Examinar archivos de proyecto
Abre la ventana de recursos del proyecto para mostrar, importar o eliminar archivos de proyecto como, por ejemplo, imágenes, vídeos, documentos y certificados.
Bibliotecas de plantillas
Abre las bibliotecas y variables de plantilla predeterminadas y personalizadas.
Abrir solución .NET
Abre el proyecto .NET para incorporar una funcionalidad adicional usando código C# personalizado.
Abrir página de panel
Abre un panel de configuración para empezar a diseñar la interfaz de usuario. Seleccione la lista para configurar el dispositivo conectado, el registro de datos y las recetas, o para administrar usuarios y grupos.
Detener
Detiene la aplicación que se está ejecutando en el dispositivo de destino.
Ejecutar en emulador
Compila, transfiere y ejecuta la aplicación en el dispositivo de destino o emulador seleccionado. Seleccione un dispositivo de destino diferente de la lista.
VPN
Abre una conexión VPN.
Escritorio remoto
Abre conexión a escritorio remoto.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal