Eliminar un esquema de recetas

Acceda a
Abrir página de panel
para eliminar los esquemas de recetas.
IMPORTANTE: No se puede restaurar una receta que se ha eliminado.
  1. En la barra de herramientas, seleccione
    Abrir página de panel
    .
  2. En el panel de control, seleccione
    Configurar una receta
    .
  3. Haga clic con el botón derecho en el esquema de la receta y seleccione
    Eliminar
    .
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal