- Empezar
- Crear proyectos
- OPC UA
- Objetos gráficos
- Objetos gráficos predefinidos
- Sesiones y configuraciones regionales
- Referencias de objetos y variables
- Extensión de proyectos
- NetLogic
- Referencia de API de C#
- Tutoriales
- Tutorial de alarmas
- Tutorial de vínculos dinámicos
- Tutorial sobe objetos gráficos
- Tutorial del registrador
- Tutorial de NetLogic
- Tutorial de OPC UA
Crear un proyecto desde un repositorio remoto
Cree un proyecto remoto desde una ubicación remota para colaborar con otros usuarios o realice una copia de seguridad de una versión del proyecto en un repositorio remoto.
La creación de un proyecto a partir de una ubicación remota crea el proyecto local y el repositorio local. También configura la URL del repositorio remoto asociado. Confirme los cambios localmente y, a continuación, extraiga e inserte los cambios para que los últimos cambios estén disponibles para usted y los demás.
Requisitos previos
- Para crear un proyecto desde un repositorio remoto
- Si hay un proyecto abierto, seleccioney elijaProyectoCerrar proyecto.
- SeleccioneCerraro, si hay cambios para guardar, seleccioneGuardar y cerrar.
- En la página Inicio, seleccioneNuevoy, a continuación, seleccioneRemoto.
- Especifique:
- URL remota.Introduzca la URL del repositorio remoto. Esta es la ubicación en la que se almacenan los proyectos de forma remota. Si no conoce la URL, pregunte al Administrador del sistema.
- Ubicación. Introduzca la carpeta en el equipo local donde se guardarán y se confirmarán los cambios antes de insertarlos en el repositorio remoto. La ubicación predeterminada es. SeleccioneC:\Users\UserName\Documents\Rockwell Automation\FactoryTalk Optixpara buscar una ubicación diferente.Examinar archivosCONSEJO: Si ha iniciado sesión enFactoryTalk Optix Studio, no es necesario que conozca laURL remotani laUbicación.Crear un nuevo proyectomostrará de forma automática todos los proyectos remotos que se puedan abrir.
- SeleccioneAbrir.ApareceAbriendo el proyecto desde el equipo remotoen la barra de estado y el nuevo proyecto se abre con el mismo nombre que el repositorio remoto.
Entregue su opinión