Mostrar datos de la tabla de la base de datos

Puede mostrar los datos almacenados en una tabla de bases de datos arrastrando dicha tabla al objeto
Cuadrícula de datos
.
  1. Para mostrar datos de la tabla de la base de datos
  2. En la
    Vista del proyecto
    , haga clic con el botón derecho en un nodo y seleccione
    Nuevo
    Controles de datos
    Cuadrícula de datos
    .
    Por ejemplo, haga clic con el botón derecho en
    MainWindow (type)
    .
  3. Haga doble clic en el objeto
    Cuadrícula de datos
    para abrirlo en el editor.
  4. En la
    Vista del proyecto
    , seleccione el objeto
    Base de datos
    .
  5. En
    Propiedades
    , arrastre una tabla de base de datos al objeto
    Cuadrícula de datos
    en el editor.
    El objeto
    Cuadrícula de datos
    muestra los datos almacenados en la tabla de bases de datos.
  6. (Opcional) Para mostrar los datos actualizados en tiempo real en tiempo de ejecución, invoque la llamada del método
    Actualizar
    del objeto
    Cuadrícula de datos
    .
    CONSEJO: Puede asociar el método
    Actualizar
    con el
    Evento MouseClick
    de un objeto
    Botón
    .
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal