Explorador web
Utilice este objeto para mostrar un explorador web incrustado en tiempo de ejecución. El elemento del explorador web se puede agregar a cualquier contenedor para mostrar contenido web.
ADVERTENCIA:
Por su naturaleza, los exploradores web son susceptibles a vulnerabilidades de seguridad. Cuando implementa su aplicación, FactoryTalk Optix muestra un mensaje de advertencia si tiene un explorador web en el proyecto. Rockwell Automation recomienda limitar el desplazamiento a las páginas web y los archivos alojados de manera local. Al acceder a cualquier contenido utilizando el explorador web, especialmente los sitios web públicos, verifique que la fuente sea fiable y segura.
CONSEJO:
Por motivos de seguridad, para ver sitios web con certificados SSL autofirmados dentro de un objeto WebBrowser con el motor de presentación web, primero debe abrir el sitio web en otra pestaña del navegador y aprobar el certificado en esa pestaña. A continuación, puede ir a la pestaña WebUI y volver a cargar la página para mostrar el sitio web SSL autofirmado. Solo los sitios web con una política de seguridad de contenido que permita la incrustación pueden abrirse en un objeto WebBrowser en una sesión de WebUI. Consulte Errores de certificado.
Caso de uso
Muestre contenido HTML expuesto por un servidor web.
CONSEJO:
Un explorador web también puede
mostrar vídeos en formato .MP4 en tiempo de ejecución.
Ejemplo

Entregue su opinión