Agregar una barra de direcciones

Agregue una barra de direcciones al objeto
Explorador web
.
CONSEJO: La dirección que introduzca debe comenzar con el protocolo. Por ejemplo,
https://rockwellautomation.com
.
Requisitos previos
  1. Para agregar una barra de direcciones
  2. En
    Vista del proyecto
    , cree un objeto
    Explorador web
    .
  3. Cree un objeto
    Etiqueta editable
    .
  4. Cree una variable de un tipo de datos de cadena.
    Para obtener más información, consulte Variables.
  5. (Opcional) Determine la página de inicio introduciendo una dirección web como valor de variable.
    Por ejemplo, escriba
    https://www.rockwellautomation.com
  6. Cree un enlace dinámico entre la propiedad
    Texto
    del objeto
    Etiqueta editable
    y la variable.
    Para obtener más información sobre vínculos dinámicos, consulte Crear vínculos dinámicos.
  7. Cree un vínculo dinámico entre la propiedad
    URL
    del objeto
    Explorador web
    y la propiedad
    Etiqueta editable
    Texto
    .
    Para obtener más información sobre vínculos dinámicos, consulte Crear vínculos dinámicos.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal