Variables

Una variable es un atributo de un objeto. Asigne un valor a una variable para mostrar el valor en tiempo de ejecución.
Puede ver las variables desde:
  • Vista del proyecto
    . Desplácese a la carpeta que contenga las variables. La carpeta
    UI
    no puede contener variables.
  • Propiedades
    . Seleccione un objeto, tipo o variable en la
    Vista del proyecto
    o seleccione un objeto en el editor. Las variables o propiedades del elemento seleccionado aparecen en
    Propiedades
    .
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal