Nodos del proyecto
Utilice la
Vista del proyecto
para crear y administrar nodos y carpetas en el proyecto.Vista del proyecto
En
Vista del proyecto
se muestra una estructura de árbol formada por nodos. Los nodos son objetos y variables organizados en carpetas. Cada carpeta tiene un icono y un menú contextual dedicados. El menú contextual muestra los objetos que puede crear en esa carpeta. Cualquier subcarpeta que cree tendrá las mismas opciones que la carpeta en la que se base. Puede crear varias versiones de una carpeta.
CONSEJO:
Busque la
Vista del proyecto
para encontrar contenido sin tener que desplazarse ni expandir carpetas. Divida la Vista del proyecto
para ver varias áreas del proyecto de forma simultánea.Para obtener más información sobre el panel
Vista del proyecto
, consulte Vista del proyecto.Tipos de nodo
Los nodos del proyecto incluyen diferentes tipos de objetos, instancias de objetos y variables. Para obtener más información sobre cómo crear, eliminar, cambiar el nombre y administrar diferentes tipos de nodos, consulte:
project view
Entregue su opinión