Establecer la unidad de medida de una variable
Defina la unidad de medida de un valor numérico.
- EnVista del proyecto, seleccione una variable.
- EnPropiedades, haga clic con el botón derecho en el nombre de la variable numérica y seleccione .
- Seleccione la unidad de medida del valor de la variable y elijaSeleccionar.
La unidad de medida aparece en el valor de la variable.
numeric
measure
measurement
Entregue su opinión