Agregar un widget a un proyecto

Puede agregar widgets preconfigurados a un proyecto. Utilice widgets para configurar la aplicación FactoryTalk Optix en tiempo de ejecución, configurar el dispositivo en el que se está ejecutando la aplicación y mostrar información sobre el dispositivo.
OBSERVACIÓN: Un proyecto
OptixPanel
contiene los widgets
Fecha y hora
,
Dispositivo
,
Red
y
FT Remote Access
en
Vista del proyecto
de forma predeterminada.
  1. En la barra de herramientas principal, seleccione
    Bibliotecas
    .
  2. En
    Bibliotecas
    , seleccione
    Widgets
    .
  3. Seleccione el widget que desee agregar al proyecto.
  4. Debajo de
    Componentes
    , complete las instrucciones para agregar el widget al proyecto.
  5. Cuando el widget se haya agregado, en
    Bibliotecas
    , seleccione
    Cerrar
    .
El widget aparece en
Vista del proyecto
.
CONSEJO: Si agrega un widget que contiene un nodo con el mismo nombre que el nodo que ya existe en el proyecto, los vínculos dinámicos se vuelven a asignar al nodo que existe en el proyecto.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal