Configurar un registrador de eventos de alarma

Almacene los registros sobre eventos anteriores relacionados con alarmas en una base de datos.
  1. En el panel
    Vista del proyecto
    , haga clic con el botón derecho en
    Almacenes de datos
    y seleccione
    Nuevo
    Base de datos incrustada
    .
  2. Pase el cursor por encima de
    BaseDeDatosIncrustada1
    , seleccione
    Edit
    y escriba
    AlarmDB
    .
  3. En la barra de herramientas, seleccione
    Bibliotecas de plantillas
    .
  4. En , busque
    Alarms Event Logger
    .
  5. En
    Componentes
    , arrastre el
    Registrador de eventos de alarmas
    a
    Registradores
    en
    Vista del proyecto
    .
  6. Seleccione
    Cerrar
    .
  7. En
    Vista del proyecto
    , seleccione
    RegistradorDeEventosDeAlarmas1
    .
  8. En
    Propiedades
    , cree un vínculo dinámico entre
    Base de datos
    y
    ProjectName
    DataStores
    AlarmDB
    .
    Para obtener más información sobre vínculos dinámicos, consulte Crear vínculos dinámicos.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal