Configurar un evento para generar un PDF

Configure el método
Generar PDF
del evento para especificar el archivo de salida y la configuración regional del informe.
Requisitos previos
  1. Para configurar un evento para generar un PDF
  2. Agregue un botón para activar la generación de informes.
    Para obtener más información, consulte Botón.
  3. En
    Vista del proyecto
    , seleccione el botón.
  4. En
    Eventos
    , junto a
    Evento MouseClick
    , seleccione
    Add
    .
  5. Vaya al objeto de informes y expándalo, seleccione
    Generar PDF
    y, a continuación, elija
    Seleccionar
    .
  6. En
    Propiedades
    , en
    Argumentos de entrada
    , en
    OutputPath
    , introduzca la ubicación de destino del informe.
    Por ejemplo, introduzca
    %APPLICATIONDIR%/Report.pdf
    , para generar un archivo
    Report.pdf
    en el directorio
    ApplicationFiles
    del proyecto.
  7. (Opcional) En
    Propiedades
    , en
    LocaleId
    , seleccione la configuración regional del informe.
    CONSEJO: La configuración regional determina la traducción del texto, las unidades de medida y el formato del informe. Si no se introduce un valor en
    LocaleId
    , el informe asume la configuración regional del proyecto.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal