Configurar los certificados de confianza en tiempo de ejecución

Configure un servidor o certificado de cliente rechazado en tiempo de ejecución como un certificado de confianza.
Puede mover el certificado de las siguientes maneras:
  • Manualmente, utilizando el Explorador de Windows solo en un destino de Windows.
  • Mediante el uso remoto de
    FactoryTalk Remote Access
    .
  • Usando la misma aplicación.
  • Desde
    ApplicationFiles/PKI/Rejected
    , mueva el certificado a
    ProjectFiles/PKI/Trusted/Certs
    .
Transcurridos unos segundos, el certificado se considera de confianza sin necesidad de reiniciar el
FTOptixApplications
.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal