Cifrado de proyectos en un dispositivo de destino

Cifre proyectos en cualquier dispositivo con FactoryTalk Optix Update Server instalado.

Alcance del cifrado

Los archivos
YAML
del proyecto, que representan el modelo de información del proyecto, se transfieren como archivos binarios cifrados en los dispositivos de destino. Para obtener más información, consulte Formato de origen del proyecto.
De forma predeterminada, los componentes del emulador están cifrados. No puede deshabilitar el cifrado de los componentes del emulador.

Operación de cifrado

Los dispositivos de destino generan claves de cifrado simétricas basadas en el hardware actual, independientemente de la plataforma host. Las clave de cifrado pública se almacena en
EncryptionKey.bin
en el dispositivo de destino en la carpeta
Runtime
. La aplicación cifrada está vinculada al hardware del dispositivo de destino específico.
No puede copiar y ejecutar un proyecto cifrado en un dispositivo de destino diferente. Al exportar un proyecto a un dispositivo USB o a una carpeta no se cifra el proyecto compilado.
CONSEJO: Para cargar un proyecto cifrado, debe:
  • Cargar el proyecto con la opción
    Transferir archivos de origen de la aplicación
    seleccionada para el dispositivo de destino. Consulte Agregar un dispositivo de destino.
  • Utilice la contraseña del usuario local del dispositivo de destino que transfirió la aplicación.
CONSEJO: El cifrado del proyecto no está relacionado con la cuenta de
FactoryTalk Hub
. Puede cargar proyectos cifrados desde el dispositivo mientras abre un proyecto, incluso si no está conectado o no ha iniciado sesión en una organización distinta de la organización utilizada para desarrollar el proyecto.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal