Administrar dispositivos de destino

Agregue, quite, duplique y seleccione los dispositivos de destino disponibles en la red.
El dispositivo de destino predeterminado, el
Emulador
, se ejecuta localmente en el equipo de desarrollo. El dispositivo
Emulador
es útil para probar
Aplicaciones FactoryTalk Optix
y no requiere la instalación del software
Servicio de actualización de la aplicación FactoryTalk Optix
.
CONSEJO: El tiempo de ejecución del
emulador
se detiene automáticamente después de dos horas, incluso si hay una licencia válida en el dispositivo. Si necesita probar su aplicación durante un período de tiempo más largo, exporte la aplicación. Consulte Exportar una aplicación FactoryTalk Optix.
CONSEJO: No se admite reiniciar el
emulador
para que no vuelva a realizar un reinicio accidental de un dispositivo en el que está instalado
Windows®
.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal