Implementación de proyectos

Compile los proyectos en
Aplicaciones FactoryTalk Optix
e implemente las aplicaciones en los dispositivos de destino.
Para determinar qué motor de presentación es necesario para el modo en el que se ejecutará
FactoryTalk Optix
, consulte Modos de FactoryTalk Optix Runtime.
Puede administrar los dispositivos de destino en los que implemente
Aplicaciones FactoryTalk Optix
. Consulte Administrar dispositivos de destino y Implementar una aplicación FactoryTalk Optix.
Para los dispositivos de destino a los que no se puede acceder en la red, puede exportar
Aplicaciones FactoryTalk Optix
desde
FactoryTalk Optix Studio
y, a continuación, importarlas a los dispositivos de destino. Consulte Exportar una aplicación FactoryTalk Optix y Implementar una aplicación FactoryTalk Optix.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal