Implementar una aplicación FactoryTalk Optix
Para implementar una
Aplicación FactoryTalk Optix
exportada, mueva el archivo al dispositivo de destino y ejecute el archivo.Requisitos previos
- Para importar unAplicación FactoryTalk Optix
- Mueva los archivos exportados al dispositivo de destino.Por ejemplo, conecte la unidad USB con la aplicación exportada al dispositivo de destino.
- EjecuteAplicación FactoryTalk Optixen el sistema de destino:
- En los dispositivos de destino deWindows®, en la carpeta, haga doble clic enFTOptixApplicationFTOptixRuntime.exe.
- En los dispositivos de destino Linux, en el terminal:
- Escribacdpara desplazarse al directorioFTOptixApplication.FTOptixApplication
- Escribasudo chmod +x FTOptixRuntimepara hacer que el tiempo de ejecución sea ejecutable.
- Escribasudo chmod +x opensslpara hacer que la biblioteca openssl sea ejecutable.
- Escriba./FTOptixRuntimepara ejecutar la aplicación.
- EnOptixPanel, acceda a la interfaz web y seleccioneImportarenCargar aplicación desde USB.
import
Entregue su opinión