Constructor: PeriodicTask(action, periodMilliseconds, excutingNode)
Una tarea
PeriodicTask
ejecuta el código en intervalos de tiempo regulares.PeriodicTask(Action action, int periodMilliseconds, IUANode executingNode);
Argumentos
- action(Action)
- Método o expresión lambda que se va a ejecutar.
- periodMilliseconds(int)
- Tiempo durante el cual se ejecuta el método o expresión lambda.CONSEJO:Fíjese en el siguiente ejemplo:
- El argumentoperiodMillisecondsse establece en 1000 ms.
- PeriodicTask ejecuta un método que tarda 500 ms en completarse.
- PeriodicTask se ejecuta cada 1.500 ms (periodMillisecondsvalor + tiempo de ejecución del método).
- executingNode(IUANode)
- Nodo en el que se ejecuta el código.
Ejemplo
La tarea
myPeriodicTask
ejecuta el método IncrementVariable()
cada segundo (1.000 milisegundos). El método aumenta el valor de la variable variable1
en una unidad cada vez que se ejecuta.public override void Start() { myPeriodicTask = new PeriodicTask(IncrementVariable, 1000, LogicObject); myPeriodicTask.Start(); } public override void Stop() { myPeriodicTask.Dispose(); } private void IncrementVariable() { variable1.Value = variable1.Value + 1; } private PeriodicTask myPeriodicTask;
CONSEJO:
En este ejemplo, el método
IncrementVariable()
no tiene argumento PeriodicTask
porque la simplicidad de su código no requiere que se cancele la tarea.Entregue su opinión