Crear los elementos de la interfaz

Cree los cuadros de texto y los botones necesarios.
  1. Cree variables:
    1. En
      Vista del proyecto
      , cree tres variables haciendo clic con el botón derecho en
      Modelo
      y seleccione
      Nuevo
      Variable
      .
    2. Para cambiar el nombre de las variables, pase el cursor por encima de cada variable, seleccione
      Edit
      y escriba:
      • Source
      • Target
      • Password
    3. Para cada variable, en
      Propiedades
      , seleccione
      Int32
      y seleccione
      String
      y borre el valor.
  2. Cree el cuadro de texto de la ruta del archivo de origen:
    1. En
      Vista del proyecto
      , expanda
      UI
      .
    2. Haga clic con el botón derecho en
      MainWindow (type)
      y seleccione
      Nuevo
      Controles base
      Cuadro de texto
      .
    3. Pase el cursor por encima del cuadro de texto, seleccione
      Edit
      y escriba
      SourceBox
    4. En
      Propiedades
      , establezca
      Texto de marcador de posición
      en
      Source file path
    5. Cree un vínculo dinámico entre
      Texto
      y
      ProjectName
      Modelo
      Source
      .
      Para obtener más información sobre vínculos dinámicos, consulte Crear vínculos dinámicos.
  3. Cree el cuadro de texto de la ruta del archivo de destino:
    1. Haga clic con el botón derecho en
      MainWindow (type)
      y seleccione
      Nuevo
      Controles base
      Cuadro de texto
      .
    2. Pase el cursor por encima del cuadro de texto, seleccione
      Edit
      y escriba
      TargetBox
      .
    3. En
      Vista del proyecto
      , seleccione
      TargetBox
      .
    4. En
      Propiedades
      , establezca el valor de la propiedad
      Texto de marcador de posición
      en
      Target file path
    5. Cree un vínculo dinámico entre la propiedad
      Texto
      y
      ProjectName
      Modelo
      Target
      .
      Para obtener más información sobre vínculos dinámicos, consulte Crear vínculos dinámicos.
  4. Cree el cuadro de texto de la contraseña:
    1. Haga clic con el botón derecho en
      MainWindow (type)
      y seleccione
      Nuevo
      Controles base
      Cuadro de texto
      .
    2. Pase el cursor por encima del cuadro de texto, seleccione
      Edit
      y escriba
      PasswordBox
      .
    3. En
      Vista del proyecto
      , seleccione
      PasswordBox
      .
    4. En
      Propiedades
      , establezca el valor de la propiedad
      Texto de marcador de posición
      en
      Password
    5. En
      Propiedades
      , establezca el valor de la propiedad
      Tipo de control
      en
      Password
      Esta configuración ofusca la contraseña introducida.
    6. Cree un vínculo dinámico entre la propiedad
      Texto
      y
      ProjectName
      Modelo
      Password
      .
      Para obtener más información sobre vínculos dinámicos, consulte Crear vínculos dinámicos.
  5. Cree el botón Zip:
    1. En
      Vista del proyecto
      , haga clic con el botón derecho en
      MainWindow (type)
      y seleccione
      Nuevo
      Controles base
      Botón
      .
    2. Pase el cursor por encima del botón, seleccione
      Edit
      y escriba
      ZipButton
    3. En
      Propiedades
      , establezca la propiedad
      Texto
      en
      Zip
    4. En el panel , junto a
      MouseClickEvent
      , seleccione
      Add
      y seleccione
      ProjectName
      NetLogic
      ZipUnzipLogic
      CreateZipArchive
      .
  6. Cree el botón descomprimir:
    1. En
      Vista del proyecto
      , haga clic con el botón derecho en
      MainWindow (type)
      y seleccione
      Nuevo
      Controles base
      Botón
      .
    2. Pase el cursor por encima del botón, seleccione
      Edit
      y escriba
      UnzipButton
    3. En
      Propiedades
      , establezca la propiedad
      Texto
      en
      Unzip
      .
    4. En el panel , junto a
      MouseClickEvent
      , seleccione
      Add
      y seleccione
      ProjectName
      NetLogic
      ZipUnzipLogic
      UnzipArchive
      .
  7. Vincule NetLogic con las variables:
    1. En
      Vista del proyecto
      , expanda la carpeta
      NetLogic
      .
    2. Seleccione
      ZipUnzipLogic
      y, en
      Propiedades
      , cree vínculos dinámicos entre:
      • Password
        y
        ProjectName
        Modelo
        Password
      • Source
        y
        ProjectName
        Modelo
        Source
      • Target
        y
        ProjectName
        Modelo
        Target
      Para obtener más información sobre vínculos dinámicos, consulte Crear vínculos dinámicos.
  8. Organice los elementos de la interfaz.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal