Agregar objetos opcionales a un nodo

Agregue objetos opcionales a los objetos que los admitan.
CONSEJO: Los objetos opcionales disponibles dependen de la definición de tipo del objeto primario.
Requisitos previos
  • Para agregar objetos opcionales a un nodo
  • Haga clic con el botón derecho del ratón en un objeto y seleccione
    Nuevo
    Objetos opcionales
    object-to-add
    .
El objeto opcional aparece debajo del nodo.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal