Crear un medidor lineal de termómetro

Cree un medidor lineal con una zona de advertencia que indique la temperatura actual.
  1. Cree y configure el medidor:
    1. Haga clic con el botón derecho en
      MainWindow (Type)
      y seleccione
      Nuevo
      Controles base
      Medidor lineal
      .
    2. Pase el cursor por encima de un medidor, seleccione
      Edit
      y escriba
      ThermometerGauge
      .
    3. En
      Propiedades
      , cree un vínculo dinámico entre
      Valor
      y
      ProjectName
      Modelo
      TemperatureAlarmVariable
      .
      Para obtener más información sobre vínculos dinámicos, consulte Crear vínculos dinámicos.
  2. Establezca la zona de advertencia del medidor del valor:
    1. En
      Propiedades
      , junto a
      Zonas de advertencia
      , seleccione
      Add
      .
    2. En
      ZonaDeAdvertencia1
      , establezca
      Color
      en
      #f30000
      .
    3. Establezca
      De
      en
      75
      .
    4. Establezca
      A
       en
      100
      .
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal