Desarrollar una solución para importar objetos

Este script en tiempo de diseño crea objetos en el proyecto según los datos de un archivo
CSV
.
CONSEJO:
Puede descargar un proyecto de ejemplo desde:
ObjectsFromCSV.zip
Requisitos previos
En el siguiente ejemplo, el archivo
CSV
contiene información sobre las alarmas y las variables de modelo utilizadas por estas alarmas.
variable,var1,boolean variable,var2,uint32 alarm,alarm1,digital,var alarm,alarm2,analog,var2
Descripción de columnas
CSV
Columna 1
Columna 2
Columna 3
Columna 4
Indica si necesita crear una variable de proyecto (palabra clave
variable
) o una alarma (palabra clave
alarm
).
Indica el nombre del nodo que se va a crear.
Indica el tipo de datos utilizado para crear la variable:
  • Digital (palabra clave
    digital
    )
  • Límite (palabra clave
    analog
    )
Indica la variable a la que apunta la alarma.
CONSEJO: El archivo
CSV
es parte del proyecto de muestra. También puede descargar el archivo
CSV
de forma individual desde: alarms.csv
  1. Para desarrollar el proyecto
  2. Guarde el proyecto.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal