- Empezar
- Crear proyectos
- OPC UA
- Objetos gráficos
- Objetos gráficos predefinidos
- Sesiones y configuraciones regionales
- Referencias de objetos y variables
- Extensión de proyectos
- NetLogic
- Referencia de API de C#
- Tutoriales
- Tutorial de alarmas
- Tutorial de vínculos dinámicos
- Tutorial sobe objetos gráficos
- Tutorial del registrador
- Tutorial de NetLogic
- Tutorial de OPC UA
Cuadro de número
Para aumentar o reducir un valor numérico, introduzca el valor o utilice los botones.
Caso de uso
Cambie el valor de una variable analógica, como pueda ser un punto de ajuste de temperatura.
Ejemplo

Entregue su opinión