Cargar una aplicación

Cargar una aplicación

Utilice el widget Cargar aplicación para cargar una aplicación FactoryTalk Optix en el dispositivo desde una unidad USB.
  1. En el dispositivo, abra la pantalla con el Widget de Cargar aplicación.
  2. En
    Introduzca la ruta de la aplicación
    , desplácese hasta la aplicación FactoryTalk Optix para cargar desde la unidad USB o seleccione
    Examinar
    para buscar la aplicación.
  3. Si se creó una contraseña cuando se exportó la aplicación, escríbala en
    Contraseña
    .
  4. Especifique si se conservan o se sustituyen los archivos de aplicación existentes en el dispositivo remoto:
    • Seleccione
      Eliminar archivos de aplicación con actualización
      para reemplazar los archivos de aplicación FactoryTalk Optix como el registro de datos si está descargando una nueva aplicación de FactoryTalk Optix.
    • Borre
      Eliminar archivos de aplicación con actualización
      para conservar los archivos de aplicación FactoryTalk Optix existentes, como el registro de datos, si está descargando la misma aplicación de FactoryTalk Optix con solo pequeños cambios o adiciones.
    #####
    muestra cualquier mensaje de error o diagnóstico que se produce cuando se carga la aplicación FactoryTalk Optix.
  5. Seleccione
    Cargar
    .
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal