Configurar una biblioteca local
Configure una biblioteca local personalizada para almacenar plantillas de objetos y variables.
CONSEJO:
Para usar una biblioteca local personalizada en otro equipo, copie la carpeta con el nombre de la biblioteca de a la misma ubicación en otro equipo. Como alternativa, puede usar bibliotecas remotas. Consulte Configurar una biblioteca remota.
C:\Users\
UserName
\Documents\Rockwell Automation\FactoryTalk Optix\Libraries- En la barra de herramientas principal, seleccione.Bibliotecas de plantillas
- EnBibliotecas de plantillas, seleccioney elijaNueva biblioteca.
- (Opcional) Introduzca un nombre para la biblioteca.CONSEJO: Para utilizar el control de versiones, los nombres de las bibliotecas y los nombres de los repositorios de FactoryTalk Optix deben coincidir. Los nombres de las bibliotecas y de los repositorios solo deben contener caracteres alfanuméricos, números, puntos, guiones y guiones bajos.
La nueva biblioteca aparece en
Bibliotecas de plantillas
.- Agregue plantillas a la biblioteca. Consulte Crear una plantilla.
Entregue su opinión