Bibliotecas
Las bibliotecas contienen definiciones o plantillas de objetos para agregar a sus proyectos. Por ejemplo, las bibliotecas contienen elementos gráficos como valores y tanques para usar en el proyecto. También existen plantillas de biblioteca para objetos diversos, código predefinido llamado scripts, hojas de estilo o temas y widgets para interactuar en tiempo de ejecución.
Puede configurar bibliotecas locales y remotas para almacenar objetos y variables en el repositorio Git. Agregue componentes desde
a la
bibliotecas
Vista del proyecto
. Inserte y extraiga bibliotecas para ver los últimos cambios que los usuarios realizan en bibliotecas remotas como lo haría con proyectos remotos. Cree una plantilla para crear objetos, tipos de objeto y variables con atributos similares. Las bibliotecas
tienen widgets preconfigurados con los que interactuar y configurar el dispositivo en tiempo de ejecución. Tipos de biblioteca
Tipo | Descripción |
---|---|
Bibliotecas de plantillas | Biblioteca predeterminada de objetos que no se puede editar ni quitar. Se proporcionan bibliotecas de plantillas para:
|
Biblioteca personalizada | Biblioteca creada por un usuario que contiene un conjunto de objetos seleccionados de las bibliotecas de plantillas o personalizados para escenarios específicos de automatización. |
CONSEJO:
Para encontrar una plantilla rápidamente, seleccione cualquier elemento en
Componentes
y empiece a escribir.Repositorios de bibliotecas
Puede almacenar bibliotecas localmente o en un repositorio Git remoto. Las bibliotecas están disponibles en todos los proyectos de
FactoryTalk Optix
.Las bibliotecas se guardan en la carpeta .
C:\Users\
UserName
\Documents\Rockwell Automation\FactoryTalk Optix\LibrariesActualizaciones de la biblioteca
Las bibliotecas y los objetos de las bibliotecas están vinculados a la versión del software
FactoryTalk Optix
con el que se configuraron originalmente. Al instalar una versión actualizada, FactoryTalk Optix
actualiza las bibliotecas de plantillas incorporadas para que sean compatibles con el nuevo software.Si el proyecto contiene bibliotecas personalizadas que utilizan componentes que cambian en la versión actualizada de
FactoryTalk Optix
, actualice manualmente las bibliotecas personalizadas.Entregue su opinión