Objetos inteligentes en la biblioteca

Puede descargar el modelo de información de Objetos inteligentes de Studio 5000 en un archivo ACD y usarlo para leer y escribir valores de objetos inteligentes en
FactoryTalk®Optix
Runtime.
Configurador de objetos inteligentes de Studio 5000 ofrece las siguientes funciones:
  • Convierta las etiquetas Logix existentes en instancias de Objeto inteligente de FactoryTalk mediante la ampliación de las etiquetas Logix base existentes con un conjunto adicional de propiedades de configuración definidas por el usuario.
  • Organice las instancias de Objeto inteligente de FactoryTalk en modelos de información y defina la recopilación de datos sincrónica en función de la jerarquía del modelo.
FactoryTalk Optix
utiliza los modelos de información de Objeto inteligente de FactoryTalk y los datos recopilados y, a continuación, entrega los datos sincrónicos contextualizados a las extensiones.
Configurador de objetos inteligentes de Studio 5000 está disponible para su descarga desde Compatibilidad y descargas (PCDC).
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal